This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5812:带有外部 FET 的 LPM5812

Guru**** 2811135 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329646/lp5812-lpm5812-with-external-fets

器件型号:LP5812

是否可以使用带外部 FET 的 LPM5812来驱动更大的电流(仅3个通道)?
因此只能将其用作 PWM 发生器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我认为这是可能的、但请注意、最大输出电压为6V。

    如果您不介意、请通过电子邮件(jared-zhou@ti.com)与我联系、然后我们可以讨论一些详细信息。

    BR、Jared