This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5812:LP5812应用信息

Guru**** 2501315 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329353/lp5812-lp5812-application-information

器件型号:LP5812

您好!

我正在查看我们的产品中 RGB LED 驱动器 LP5812的可能应用、我想询问有关芯片的更多应用信息(除了数据表)。

您能否为 IC 或 C 代码模板的编程提供进一步的文献?

感谢您发送编修。
蒂莫·弗里沃格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timo:

    请参阅下面的编程演示:

    • 手动模式
      1. 设置 CHIP_EN = 1可启用器件。 (将01h 写入寄存器000h)
      2. 设置 LED_MODE = 0h 以将 LED 驱动模式配置为直接驱动模式。 (将00h 写入寄存器002h)
      3. 发送更新命令以完成配置设置(将55h 写入寄存器010h)
      4. 启用4个 LED (将0Fh 写入寄存器020h)
      5. 设置 MANUAL_DC 值(将55h 写入寄存器030h~033h)
      6. 设置 MANUAL_PWM 值(将 FFh 写入寄存器040h~043h)
    • 自动模式
      1. 设置 CHIP_EN = 1可启用器件。 (将01h 写入寄存器000h)
      2. 设置 LED_MODE = 0以将 LED 驱动模式配置为直接驱动模式。 (将00h 写入寄存器002h)
      3. 设置 auto_en = 1以将 LED 配置为自动模式。 (将0Fh 写入寄存器004h)
      4. 发送更新命令以完成配置设置(将55h 写入寄存器010h)
      5. 启用4个 LED (将0Fh 写入寄存器020h)
      6. 设置 AUTO_DC 值(将55h 写入寄存器050h~053h)
      7. 设置 LED_0_LED Autonomous_Animation 值
      8. 为 LED_1_FFh 设置相同的值(写入00h、00h、00h、Autonomous_Animation、00h、 FFh、00h、aah、aah 至寄存器09Ah~0A2h)
      9. 为 LED_2_FFh 设置相同的值(写入00h、00h、00h、Autonomous_Animation、00h、 FFh、00h、aah、aah 至寄存器0B4h~0BCh)
      10. 为 LED_3_FFh 设置相同的值(写入00h、00h、00h、Autonomous_Animation、00h、 FFh、00h、aah、aah、到寄存器0CEh~0D6h)
      11. 发送更新命令以完成配置设置(将55h 写入寄存器010h)
      12. 发送启动命令以启动引擎动画(将 FFh 写入寄存器010h)

    对于基于 MSPM0的示例代码、请通过以下链接找到它:e2e.ti.com/.../LP5812EVM_5F00_MSPM0L1306.zip

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    感谢您的支持。

    此致

    铁莫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timo:

    很高兴为您提供帮助!

    如果您有任何疑问、请随时通过电子邮件(jared-zhou@ti.com)与我联系。

    BR、Jared