This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM365R1:推荐的 FSW

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM365R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328882/tpsm365r1-recommended-fsw

器件型号:TPSM365R1

您好!


TPSM365R1数据表(SNCSCI1A)在表7-4中规定了每个 VOUT 的建议 FSW。
它从何而来?  它是否来自于能够与65VIN 和最小准时要求保持一致的最低可能频率?
此器件具有1MHz 固定频率版本、对于此版本奇怪是否包含此表。
然后、我需要了解这个表的背景。

此致、
奥巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba:

    这些值可以在开发期间进行仿真、并用作 您可以用于实现设计的可能配置的一些示例。 如果您使用固定频率版本、则可以遵循1MHz 开关频率选项。

    谢谢。

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、您好!

    感谢您的答复。
    抱歉、我还不清楚。
    如果使用的开关频率与桌面上推荐的非固定型号不同、会出现什么情况?
    使用1MHz 固定版本时,可以 使用1V 到16V 之间的任何 VOUT 吗?
    我不明白为什么1MHz 固定版本可以用于所有的 VOUT 情况,而非固定版本有建议的频率 unecy 为每个 VOUT。

    此致、
    奥巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba:

    您可以使用与推荐的开关频率不同的开关频率。 该表仅提供了一些简单的示例、可以帮助加快设计过程。

    是的、对于固定1MHz 版本、您可以访问1-16V 范围内的任何 VOUT。 主要要注意的是、两个电阻器的并联电阻应介于5k Ω 和10k Ω 之间。  

    谢谢。

    理查德