This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51420:该转换器能否可靠地用作反相降压/升压稳压器

Guru**** 2846630 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR51420, LMR36510, LMR38010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329224/lmr51420-can-this-converter-be-used-as-an-inverting-buck-boost-regulator-reliably

器件型号:LMR51420
主题中讨论的其他器件: LMR36510LMR38010

从该器件的拓扑中我有一项了解、即我可以将其用于您的文献中所示的经典反相情况、并按如下所示接地正输出。  我的应用是在800 mA 上提供24V 输入和-12V 输出。  我是否遗漏了任何会使 LMR51420成为不好选择的因素?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Craig:

    通常、我们建议使用具有更高最大输入额定值的 IC、以减小开关上的应力。 我推荐42V 或更高输入电压范围的电容器。 但除此之外、还可以在 IBB 设计中使用转换器。

    谢谢。

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard:

    我认为 LMR51420中的任一输出 MOSFET 在反相降压拓扑中都不存在24V -(-12V)= 36V 的绝对值。  我是谁?  那么、假设我是正确的、您是否说 LM51420的36V 输入电压额定值无法提供足够的裕度?

    如果满足上述条件、LM38020-Q1等器件是否是更好的选择。  我当时试图坚持使用 SOT 封装、避开 HSOIC8封装。  您能提供更好的建议吗?  我当时尝试对四个单独的降压转换器和一个反相降压转换器使用同一部件。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard:

    我知道输入电压限制为输入电压(max)+输出 电压、因此当输入电压为36V 和-12V 时、最大输入将为36-12=24V、因此我了解您关于应力过大的担忧。  考虑到我需要的电流小于1.0A、将 LMR36510替换为65V 的 Vinmax 是更好的选择。  你同意吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Craig:

    是的、LMR36510或 LMR38010都会适用。 它们都是 HSOIC8、主要区别在于 LMR36510是固定的400kHz、LMR38010是固定的2px 2MHz、所以您的电感器可以用 LMR38010更小。   

    谢谢。

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持!