This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22964C:您能帮助确保我们的器件是否满足以下要求吗?

Guru**** 2538310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326772/tps22964c-could-you-help-make-sure-whether-our-devices-can-meet-below-demands

器件型号:TPS22964C

大家好、

您可以帮助确保我们的器件是否满足以下要求:

  1. 在3.3V 电源下通电>10,000次、长期可靠性没有下降
  2. 85C>700小时时湿度为85%,电源通电3.3V,长期可靠性不会下降
  3. 温度循环>1000次、长期可靠性无下降
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!

    在此处查看质量信息、特别是2位和3位的 THB/HAST 和 TC。 这些功能是否起作用? 如果没有、我需要更深入地研究这一点。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您的解释。 但实际上我检查了这个文件、但我不知道 哪个参数可以帮助解释需求。 如何分析这些规格? 您能帮助解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!

    THB/HAST 为偏置式高加速应力测试。 比客户要求的温度高、时间短2、但是否适合他们?

    类似地、TC 测试循环温度500次。 它不是客户请求的次数、但它是否有效?

    可通过搜索 "参考"列下的标准找到有关测试的更多信息。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    客户建议我们的测试标准是否符合他们的要求。 如果没有、您能帮助确定我们的器件是否可以满足他们的要求吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!

    当然、如果他们接受我们针对请求2或3的测试标准、请告诉我。 我将与团队讨论、看看我们是否可以支持请求1。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    客户不确定我们的测试是否可以被接受。 他们认为我们应该提供我们的测试是否符合他们的要求。 因此、我想如果我们不起诉、我们可以通过一些测试来获得资格吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!

    当然、对误解深表歉意。 我将与团队讨论此问题、并在本周结束前与您联系、如果有任何问题、请告诉我。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    您可以在本周三之前回复吗? 因为客户 对我们的反馈有点焦虑。  

    温度循环>1000个周期,长期可靠性没有下降

    温度循环为-40~85℃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!

    当然、我会在明天结束之前尝试获取此内容-我将在明天通过电子邮件跟进此内容。

    谢谢。

    帕特里克