This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43610-Q1:LMQ66410-Q1之间的差异

Guru**** 2815155 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR43610, LMR43610-Q1, LMQ66410-Q1, LMQ66410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329105/lmr43610-q1-difference-between-lmq66410-q1

器件型号:LMR43610-Q1
主题中讨论的其他器件: LMQ66410-Q1LMQ66410、LMR43610

尊敬的团队

您能否介绍一下 LMR43610-Q1与 LMQ66410-Q1之间的主要区别? TI 更建议使用哪一个?

当然、66410具有内部旁路和引导电容器、也有利于 EMI、但43610也有利于 EMI。 即使66410是便宜比43610在网上价格,它让我混淆更多...

此致、

宇藤町

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    主要区别在于 LMR43610是转换器、LMQ66410是模块。  实际上、它们的性能非常相似、因此根据客户的偏好、两者都可以。 通常、模块的热设计会有点困难、因为电感器包含在裸片内、因此如果这是一个关键注意事项、最好选择一个转换器。

    谢谢。

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    我认为 LMQ66410不是模块。 它没有集成电感器。 请在此基础上发表评论。

    谢谢你。

    宇藤町

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    "对不起,我当时正在考虑另一个问题。"  

    我想在这种情况下、我认为没有那么大的差异、因为与 LMR43610相比、LMQ664x0器件是较新的器件。

    谢谢。

    理查德