This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2980:12

Guru**** 2642245 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP303, BQ2980

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329549/bq2980-12

器件型号:BQ2980
主题中讨论的其他器件:TMP303

大家好、

我们计划使用 BQ298012。 我们需要帮助确认 以下三个问题:

2.这个 IC 的引脚5可以支持 PTC 功能吗?

如何计算 IC 的最大充电器电流和放电电流? 4 mV/Rsns? Rsns 电阻范围是否有任何要求? 我们能否使用0.5mΩ 电阻器来保证8A 的充电和放电电流?

4.如果 BQ298012 IC 型号不适用、我们想保护4.2V NMC 电池、它还需要支持0V 充电功能、充放电电流不低于6A、是否有更合适的 IC 推荐?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、下雨了、

    Unknown 说:
    此 IC 的 pin5可以支持 PTC 功能吗?

    而不是直接与当前正在生产的任何器件联系。 但有一种系统解决方案允许实现 OT 和 UT 保护。 您可以使用连接到 CTR 引脚的 TMP303 (和 LDO 为 TMP 供电)实现外部温度保护。

    当 TMP 使 CTR 引脚有效时、它可以将 bq2980置于关断模式、数据表第8.3.7节对此进行了详细介绍。

    [quote userid="595716" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329549/bq2980-12如何计算 IC 的最大充电器电流和放电电流? 4 mV/Rsns? Rsns 电阻范围是否有任何要求? 我们是否可以使用0.5mΩ 电阻器来保证8A 的充电和放电电流?

    是的。 保护阈值除以感测电阻值。 对于 bq298012、OCC =-4mV/Rsns 且 OCD = 14mV/Rsns。

    需要注意的一点是、最小检测电阻值为1m Ω:

    当使用1m Ω 感应电阻器时、bq298015可能是8mV OCD 和-8mV OCC 的合适替代产品、可实现8A OCD/OCC 阈值。

    请注意、精度为+/-1mV、这意味着保护功能可能会在9A 和7A 之间触发充电或放电电流。

    此致、

    马克斯·韦博肯