This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A21-Q1:最坏情况下的压降电压

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A21-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328669/tps7a21-q1-worst-case-dropout-voltage

器件型号:TPS7A21-Q1

您好!

在 TPS7A21-Q1的数据表中、不同温度下的压降额规定为 Vin=3.6和 Vout=3.3V。



然而、电气特性表指定了一个最差情况下的265mV 压降。


只是想知道这是在什么条件下发生的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    我正在研究这一问题,并将在我有答案时作出回应。

    此致、

    鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    对于此器件、从您共享的表中可以看到、随着 Vout 的减小、压降电压会增加。  另外、从图5-6 (您共享)中、您可以看到、随着输出电流增加、压降也增加。  除此之外、从同一图中、您可以看到、随着结温升高、 压降也会增加。

    所有这些因素的结合将导致最坏的压降情况。

    只是附加信息、压差也会随着封装的变化而变化。  例如、查看  TPS7A20数据表的第12页 、以了解不同封装之间的差异。

    此致、

    鲍比