This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28065:初级侧开关节点处的负电流尖峰

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28065

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324966/ucc28065-negative-current-spikes-at-switch-node-of-primary-side

器件型号:UCC28065
主题中讨论的其他器件: UCC28064

您好!  

我们 针对360Vac 至15Vdc、20A 的交流/直流电路板使用了 UCC28065。 我们看到反激式变压器的初级侧出现负电流尖峰(6A)。 这种情况以不规则的间隔发生。 从下面连接波形。 在此之前、开关节点电压不同。 您能帮助并建议我们如何纠正此问题吗?

 

黄色:-门信号 GDA

绿色:-输出电压

蓝色:-初级侧开关节点电流

粉色:开关节点电压。  

此致、

普雷宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个正在审查的问题,我会很快回来与你.

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享一个原理图?开关节点电流是什么意思?

    开关节点是升压电感器、FET 漏极和升压二极管之间的连接。

    我猜这是 FET 中的电流、但我不确定。  您能解释一下吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于开关节点电流、我所说的是从变压器初级侧流向 FET 漏极的电流。 在开关期间、我们会看到负尖峰、如前面共享的图像(蓝色波形)所示。  
    目前、我们能够通过移除次级侧的 SYN 整流器 FET 来解决这一问题。 请查看上述原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审查中、我会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所示的电 流通过 FET A 变为负值的时间是 FET 栅极驱动器关闭时。  这在交错式 CrM 升压转换器中是不可能的。

    若要使电流变为负值、电感器两端的电压必须反向。

    您可能需要检查设计与300W 参考设计、以确保连接正确。  以下链接将带您进入 UCC28064参考设计、UCC28065也可以使用该参考设计。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/snvu587

    以下链接描述了需要在该参考设计上更改哪些内容才能与 UCC28065配合使用。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluaa28

    此致、

    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike、我们已经与您上面建议的链接进行了比较。 仔细审查后、我们发现了问题。 由 UCC24612-1DBVR 控制的次级侧同步整流器不会获得栅极信号。 除了电路的其余部分现在看上去一切正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个正在审查的问题,我会尽快回到你的。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些链路连接到不使用同步整流器的 PFC 升压。  我无法打开您的原理图、您似乎设计了反激式转换器。  是这样吗?  您能否再次发布您的原理图?

    关于负电流、如果 SR 没有栅极信号、我认为反激式中不会出现反向电流。

    此致、