This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149:负功率输出

Guru**** 2793735 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25149, LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328865/lm25149-negative-power-output

器件型号:LM25149
主题中讨论的其他器件: LM5148

您好,先生

我想设计一个负电源输出、

输入电压24V/Vout -5V/25A

LM25149是否合适解决方案?

是否有任何工具计算 参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    请遵循以下应用手册中的指导。   

    使用反相降压/升压转换器(修订版 B)

    此外,您还可以使用计算器将 VOUT 插入为 VIN+|IOUT|(模数) ,将插入为 IIN+IOUT,其中 VOUT 为 PIN/VINmin,PIN ~POUT/0.9,其中 POUT 为|IOUT|*IOUT。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以让您的团队审查我正在考虑使用的 LM5148 -15V 输出设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sure Charles、  

    请在准备好接受审查时随时打开新主题。  谢谢。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过新话题、您意味着发布一个我收集的单独问题。 但我不想将此设计分享给论坛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles、  

    可以向我发送电子邮件

    David.Baba@ti.com

    谢谢。

    大卫。