This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 搜索具有 PowerPath +降压+ LDO +电池充电器+电量监测计的 PMIC 解决方案

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS631010, BQ25155, BQ40Z60, BQ25150, BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329007/searching-for-a-pmic-solution-with-powerpath-buck-ldo-battery-charger-fuel-gauge

主题中讨论的其他器件:BQ40Z60BQ25150、TPS631010、 BQ25120A、BQ25155

我们正在寻找具有以下特性的全新电源管理解决方案:

  • PowerPath (自动在 USB 和电池之间切换)
  • 电池充电器(单节4.4V HV 锂聚合物电池、200 -400mA 充电电流)
  • 电池电量监测
  • 保护设计
  • 降压3.3V 350mA (首选400mA)

此外、以下特性是 可选的、但最好具备:

  • LDO 3.3V 30mA
  • 运输模式
  • 复位控制器(例如、用于硬复位的长按按钮)
  • 通过引脚或 I2C 连接的电源正常指示器(指示是否已连接 USB 电源)
  • 通过引脚或 I2C 连接的充电指示灯(指示电池当前是否正在充电)

我们正在寻找一种高度集成的解决方案、将所有这些特性理想地整合在单个 IC 中。 如果有合适的零件、我找不到、请指出。

如果没有单芯片解决方案、那么理想情况下如何 组合多个器件? 例如

  • 具有 PowerPath、充电器、电量监测计+ 独立的降压和 LDO 转换器的 PMIC
  • 具有电源路径、充电器、降压、LDO +独立电量监测计 IC 的 PMIC
  • 具有 PowerPath、LDO、降压+独立充电器和电量监测计的 PMIC
  • ...

此致、

约翰内斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johannes:

    没有能够满足您所有需求的 PMIC。  BQ25150线性充电 PMIC 提供充电器、PowerPath、3.3V LDO。   用于电量监测计/保护器的 BQ40Z60或类似产品可能能够工作。  如果允许电池放电到3.3V 以下、则需要使用降压/升压转换器来提供3.3V 输出、可能是 TPS631010。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johannes:

    我们目前没有集成上述所有特性的 PMIC、但有些器件会将其中许多器件集成在单个芯片中。

    除了 Jeff 推荐的 BQ25150之外、我还建议查看 BQ25120A 系列器件、该系列器件提供一个可配置线性电源路径充电器、高达300 mA 充电。 它集成了充电器、电源路径功能、降压、LDO、运输模式和 MR 复位控制器按钮、 PG 指示器、INT 指示器(兼用作充电指示器)和一些电池保护功能。 它不包含电量监测计、仅包含用于粗略充电估算的基本电池电压监控。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 BQ25120A 似乎具有大多数 特性。 但是、降压转换器最高只能提供300mA。 此外、默认电压为1.8V 、如果我正确理解、则只能通过 I2C 更改、因此主机必须能够在1.8V 引导(我们的 MCU 无法做到)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johannes:

    遗憾的是、BQ2512x 系列器件中的任何器件都没有默认降压电压或3.3V。 在这种情况下、BQ25150 +分立式降压转换器(可能属于 TPS62A 系列器件)可能更适合。 BQ25155包括所有这些类似的功能、除了集成的降压转换器和更强大的 ADC。

    祝你一切

    顺利。