This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18501Q5A:单页幻灯片

Guru**** 2633045 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25758, CSD18501Q5A, CSD18514Q5A, CSD18511Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329400/csd18501q5a-one-page-slide

器件型号:CSD18501Q5A
主题中讨论的其他器件: CSD18514Q5A、BQ25758 CSD18511Q5A

您好!

您是否有  CSD18501Q5A/CSD18514Q5A 或40V 持续电流> 10A N-MOSFET 一页幻灯片可以分享给我们?

我想使用我们的降压升压控制器 BQ25758进行推广。 请将其发送给我或我们当地的 TI FAE。

杨俊杰

Ko, Zoe

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    感谢您联系我们并推广我们的 FET。

    对于 FET、我们没有像 IC 这样的页面、因为它不是功能驱动型器件、而是具有更大或更低电阻的 MOSFET 产品系列。

    请与 Zoe 合作、她可以获得可用于展示我们产品的材料。

    最后需要注意的一点是、CSD18501Q5A 是较旧的器件、具有较新的较低成本替代器件 CSD18511Q5A、我建议您推广此器件

    此致

    克里斯·布尔