This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:TPS25750 PD 控制器与 BQ25756电池充电器的兼容性如何?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, TPS25750, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327169/bq25756-how-compatible-is-the-tps25750-pd-controller-with-the-bq25756-battery-charger

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件: TPS25750TPS25751

您好!  

我有一个与 BQ25756电池充电器和 TPS25750 PD 控制器之间的兼容性相关的问题。 根据从另一个线程(https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294407/bq25756-bq25756/4931274?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%25252520user%2525253A582581#4931274)获得的信息、我知道  TPS25750与 BQ25756兼容、并且 TPS25751与 TPS25750引脚对引脚兼容、因此 TPS25751可以直接替代 TPS25750 。  

但现在我想知道、 集成了 BQ25756的 TPS25751生成的固件(在应用自定义工具中)是否也可应用于 TPS25750、或者需要重新配置或调整、因为 TPS25750 和 TPS25751之间存在任何差异。  

我说的是、因为在应用于 TPS25750的应用自定义工具中、 电池充电器 BQ25756没有出现、我不知道如何生成 TPS25750 的固件以与 BQ25756相关联。

总结:

1.-是否可以通过任何方法为   集成了 BQ25756的 TPS25750生成固件?

2.-我能否为   集成了 BQ25756的 TPS25751生成固件、然后将其刷写到   集成了 BQ25756的 TPS25750上?

3.- TPS25750与 TPS25751之间的主要区别是什么 ?

此致、

J·吉梅内斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    感谢您与我们合作解决这个问题。 让我讲一讲   TPS25751 专家、我们会尽快与您联系。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、  

    Unknown 说:
    1.-有没有办法生成  带有 BQ25756 的 TPS25750固件?

    TPS25750不具备与 BQ25756集成的固件支持、因此您需要使用 TPS25751。  

    Unknown 说:
    2.-能否为   集成了 BQ25756的 TPS25751生成固件、然后将其刷写到   集成了 BQ25756的 TPS25750上?

    为 TPS25751生成的固件不能用于 TPS25750、它们具有不同的 ROM 基址和固件映像。  

    Unknown 说:
    3.- TPS25750与 TPS25751的主要区别是什么?

    TPS25751包含对 BQ25756的集成固件以及 TPS25750支持的以前 BQ 器件。 TPS25751还包括一些新功能、例如 PPS 拉电流和灌电流、液体检测、腐蚀缓解以及符合 PD3.1规范的更新固件。  

    如果您有任何关于 TPS25751或 BQ25756的其他问题、请告知我们!

    谢谢。此致、
    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、

    我还有一个问题:

    是否有任何其他包含  BQ25756集成固件支持的 PD 控制器?

     

    此致、

    J·吉梅内斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、  

    TPS25751是唯一一款具有集成 BQ25756固件配置的 PD 控制器。 我们的路线图中确实有 EPR PD 器件、其中还将包括适用于 BQ25756的集成式 FW、但该器件仅适用于 EPR (最大功率范围为240W)应用。 对于 SPR (100W 下的最大标准功率范围)应用、TPS25751是最合适的器件。  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林