This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:请查看原理图

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328362/bq40z50-r2-please-review-the-schematic

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

尊敬的 TI 专家:

我的客户使用 BQ40Z50-R2开始了他们的新项目。 您能否查看原理图和布局?

e2e.ti.com/.../4S1P_2800_5400mAh_29005F00_V01_5F00_240202.pdf

e2e.ti.com/.../4S1P_5F00_V1.0-PCB.pdf

e2e.ti.com/.../4S1P_5F00_V1.0_5F00_GB.zip

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    您是否知道40z50EVM 上的某些电容器为 DNP? (SRN/SRP 引脚)

    您的原理图上需要第二个 GND 平面、请参考 EVM 原理图。

    TS3/4似乎具有电阻器、而不是热敏电阻。  

    PTC 引脚上的电阻器应为 PTC 热敏电阻。

    我建议查看数据表中的 EVM 原理图和布局指南。

    此处提供的 EVM 原理图- bq40z50EVM 锂离子电池组管理器评估模块(修订版 C) 

    有关布局指南的数据表- BQ40Z50-R2 1节、2节、3节和4节串联锂离子电池组管理器数据表(修订版 C)(TI.com)

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    感谢您的支持、希望您今天过得愉快。

    您是否知道40z50EVM 上的某些电容器为 DNP? (SRN/SRP 引脚)

    -->我不会插入2个电容器。 (C5和 C6)

    您的原理图上需要第二个 GND 平面、请参考 EVM 原理图。

    -->客户的印刷电路板只有两层。 可以吗? 或者我们是否应该添加更多层来形成第二个 GND 平面?

    TS3/4似乎具有电阻器、而不是热敏电阻。

    -->我将把 TS3和 TS4直接连接到 GND。 (客户将仅使用2个热敏电阻。)

    PTC 引脚上的电阻器应为 PTC 热敏电阻。

    -->我将改为 NTC 热敏电阻。

    请检查上面的问题。 谢谢。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    客户将需要另一个 GND 平面、在上面链接的 EVM 原理图上、有2个 GND 参考、"GND"和"CHGGND"、电量监测计需要一个与其余组件分开的 GND 平面。

    务必在 BQstudio 中禁用热敏电阻引脚。

    热敏电阻需要是 PTC 型。

    谢谢。

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    我与客户讨论了第二个 GND 平面。 他们表示、由于 BOM 成本原因、必须设置2层。

    -如果我们没有 CHGGND 会发生什么情况? (即监测计的精度会降低、等等。)

    -还是可以分别将 CHGGND 设置在顶层或 BOT 层?

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    我们建议使用2个平面;但我已经看到通过隔离2个 GND 实现了这一点。 我会参考 EVM 布局和原理图。

    此致、

    埃文