This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23734:TPS23734和 MOSFET 在连接负载时发热

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23734, PMP23278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328995/tps23734-tps23734-and-mosfet-is-heating-when-connect-the-load

器件型号:TPS23734
主题中讨论的其他器件: PMP23278

大家好、我使用的是 TPS23734、在连接负载50mA.e2e.ti.com/.../POE_2D00_TPS23734RMTR.pdf 时开关 MOSFET 发热

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Sandeep、您好!

    感谢您的联系。

    我想知道您是否想使用有源钳位正向结构。 如果是、请参阅 有关次级侧和变压器的 PMP23278参考设计。

    https://www.ti.com/tool/PMP23278

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Diang:

    我已经添加了  PMP23278参考设计中使用的次级电路、而且在功率 IC 上 、TPS23734立即不能工作。 在我们将二极管(40V/3A)添加到变压器输出后、我删除了次级电路并更改 IC、然后将 次级电路连接到 电路工作正常、但 IC 在没有负载的情况下发热。

    两个参考图像都已附加。

    此致、

    S·库马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Sandeep、您好!  

    感谢您的信息。

    我认为您选择的变压器(PA2467NL)用于反激式转换器、而不是正向转换器。 我认为当您使用 PMP23278的次级 侧时、变压器可能会导致故障。   

    如果您希望使用正向转换器、我建议您也更换变压器。

    此致、

    帝昂