This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3525A:UC3525A 波形问题

Guru**** 2811135 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329269/uc3525a-uc3525a-waveforms-issue

器件型号:UC3525A

大家好、

请参阅原理图、  

客户使用 UC3525创建推挽式拓扑;
通道1:VO (黄色)
CH2:COMP (引脚9/绿色)
CH3:OP+端子(引脚2/蓝色)
CH4:OP -端子(引脚1/红色)

在正常情况下、引脚4将遵循引脚3波形(引脚4高于引脚3、COMP 低电平、占空比关闭;引脚4低于引脚3、COMP 高电平、占空比)。

不过、在基准波形的中间、引脚4低于引脚3、COMP 仍保持低电平约1ms、然后再转到高电平。

在正常情况下,COMP 将立即反映《任择议定书》两端的差异。
但是、当瞬时切换特定负载(例如波形)时、COMP 将反射延迟。
什么原因可能导致这种现象?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    摇滚、

    能否显示补偿控制环路的波特图? 这将指示控制环路应如何运行。 我不确定电路中为什么有 R215+R65? 另外、为什么电路中会有 C97? 从您连接的示波器图中、COMP 信号似乎具有很多高频噪声、这可能是从 C97拾取的 GND 噪声或 PCB 中将噪声耦合到 COMP 信号的其他噪声。 我们看到用于 VMC 的更典型的3类补偿器如 此处的图4所示。 此外、确定波特图后、请注意 此处图4中给出的 UC3525运算放大器的 GBW 限制

    此致、

    史蒂夫