This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66200:LM66200DRLR 切换输出 DIP

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: LM66200, TPS2116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325533/lm66200-lm66200drlr-switchover-output-dip

器件型号:LM66200
主题中讨论的其他器件: TPS2116

您好!

我们使用 LM66200DRLR 在5V USB 输入 Vin1和电池输入3V-4.2V VIn2之间切换。
当 在这两者之间切换(系统通过电池运行且 USB 已连接、或者系统通过 USB 运行且 USB 已断开连接)时、会出现骤降、导致系统复位。

  1. 什么解决方案可以阻止骤降?
  2. 我们是否有相应的部件可以解决同一封装中的持续电源输出管理问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhavesh:

    采用 VIN1、VIN2、VOUT 和 ST 的波形将有助于明确地诊断这一点。 原理图也有帮助。

    这很可能是由以下两个因素之一导致的:切换期间的输出下降或输入由于负载瞬态而下降。 负载电流是多少、您有多大的输出电容、以及每个输入上有多大的电容?

    可以通过在一个或所有输入和输出上添加额外的电容来解决该问题。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!
    C29上出现3V 的2ms 从5V 骤降至2V、这会导致从 USB 切换到 Vbat 期间系统复位

    我们在 ORing 输出 C29处添加了50uF、但 dip 中的
    数据表中提到了 TSW 切换延迟、但该延迟取决于负载。

    1.>除了添加 cap 外,您还有其他建议吗?
    2.>可解决该问题的任何其他 IC (没有 TSW 切换延迟)


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhavesh:

    我建议在两个输入端添加更多的输入电容、而不是输出电容。 由于突然的负载瞬变、输出可能会降低、或者当输入电压达到类似电压时、器件可能会快速开关。 我认为这将解决您的问题-但同样、这种情况的波形确实有助于诊断这一点。

    如果这样不起作用、或者如果您想立即跳转到另一个器件、那么我推荐 TPS2116/7、因为您可以将迟滞编程到这些器件中。 但我预计这些器件还需要更大的输入电容、因为这一问题表明输入源的负载瞬态性能 相对较 弱。

    切换时间符合我们的要求、而不是导致问题的原因。 当大负载突然连接到电源时、电源的电压可能会下降、有时会低于 LM66200的最小电压、从而导致复位-可以使用该电源上的更多电容来缓解这种下降。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经在 VIN1-USB 输入上添加了100uf、在 Vout 上添加了470uf
    附件为所请求的图像
    我们无法根据 USB 标准增大 VUSB 上的电容。


    系统复位-->



    系统未复位-->

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhavesh:

    除了放在 VUSB 上的100uF 之外、您是否可以尝试在 VBAT 上添加100uF、并移除 VOUT 上的470uF?

    然后处理 IN1、IN2和 VOUT 的波形。 我相信、这将展示当器件从 IN1切换到 IN2时、输入电容如何减小 VBAT 上出现的骤降。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    这确实解决了我们的问题。 将进一步测试以确认。
    只需一个查询,VBAT 电源是从 LiPo 电池,它是由充电器 IC 充电,并由电量监测 IC 感应,是否有任何问题连接100uF 到 这个 VBAT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhavesh:

    很好、如果我可以提供更多帮助、或者您有任何其他问题、请告诉我。

    我看不出电池两端的100uF 电容有多大的问题。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!
    通过进一步的测试、我们发现当移除 VUSB 时、随着电池电压降低或负载电流增加、系统会复位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhavesh:

    这可能通过增加更多输入电容(如果系统因 切换后的输入电压降低而复位)或输出电容(如果系统因切换期间的压降而复位)来解决。 您能否看到示波器波形上的电压下降过低的地方、然后添加更多相应的电容、看看这是否解决了问题?

    如果这样不能解决问题、那么我建议使用 TPS2116、该器件可以编程为使用一个电源直至达到特定电压、然后切换到另一个电源。

    谢谢。

    帕特里克