This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:如果 Vinx 悬空、是否会损坏器件? 如何设计电路以强制 RCB?

Guru**** 2388120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2116
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321743/tps2116-if-vinx-is-floating-will-it-damage-the-device-how-to-design-the-circuit-to-force-rcb

器件型号:TPS2116

大家好、

了解浮动 Vinx 会导致 RCB 功能未激活。 如果我们将 Vin 悬空、而 Vout 不断为 Vinx 供电、它会损坏器件吗?

(+)[常见问题解答] TPS2117:为什么我的电源多路复用器不能阻断反向电流/电压? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

如果其中一个 Vin 悬空、您会怎么建议? 我们可以添加虚拟负载、或者欢迎您提出任何建议。

谢谢。

莱奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    如果在这种情况下电流从 Vout 流向 Vinx、则不会损坏器件、因为:

    -电流(从 Vout 到 Vinx 的电压)将太小而无法触发 RCB,在热情况下,它将与器件正向偏置时相同。

    -如果反向电流/电压足够大,足以到达体二极管的 VFW 并通过那里(在这种情况下器件会损坏), RCB 会在发生这种情况之前激活。

    只要您的应用允许此反向电流进入 Vout (有时电池供电的应用会存在此问题、因为这是不必要的电流消耗)、则让 Vinx 悬空是可以的。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    如果 IFW 电流为150m、这是否可接受? 器件似乎有一些热问题、RCB 未激活。

    TPS2116之间是否有任何容差会 导致某些器件不执行 RCB 而 其他器件在相同条件下执行?

    谢谢。

    莱奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    IFW 是指从 OUT 到 INx 的电流吗?

    器件存在什么热问题-是否进入热关断状态? 或者器件是否使 INx 保持活动状态?

    与所有 IC 一样、TPS2116规格存在一些差异、但在本例中、它看起来更多地依赖于系统/条件。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!
    我是来自 WNC 的 RD 的 John。
    我现在遇到的问题是、无论我从 VIN1或 VIN2进行供电还是同时进行供电、当 OUT 空载时、电流消耗都将为5V 150mA、并会很快发热。 如果组件在输出后打开,它可以正常供电,但电流消耗和发热将继续发生。 当仅由 VIN1为5V 电源供电并且 VIN2悬空时、VIN2将具有5V 的 反向电压。
    我曾尝试使用一个301K 的电阻器将 VIN2接地、但这种情况似乎无法恢复。 为什么 TPS2116仍然很热? 是否意味着它已损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您提供最新信息。 很遗憾、设备似乎已损坏。 您是否知道在任何时刻从 VOUT 到 VIN 的电流大于0.5A 的时间是否很长? 如果有、我认为可能会损坏器件、但很难从这里进行诊断。

    您可以用新设备替换这个损坏的设备吗?

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    在我们的设计中、从 Vout 到 Vin 的电流不大于0.5A。

    VIN1来自降压输出、VIN2来自电池、电池由 BQ25171充电。

    测试过程中通常不连接电池。

    我完成了 ABA 交换、情况跟随 NG TPS2116。

    谢谢、John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    您是否见过多个 TPS2116器件发生故障? 还是仅仅一个呢?

    您能否通过 Leo 发送原理图?

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    尊敬的 Patrick:
    在我拥有的20块电路板中、有3块存在 TPS2116问题。
    我已将原理图发送给 Leo 供参考。 是否有任何需要修改的内容?
    同时我也申请了"产品退货:CPR241095705"并附上了电路图。 请帮助跟进。

    谢谢、John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我看不到原理图有任何问题、但这会给我的存储器带来先前由于输入端负电压而出现的故障-即使是小于100ns 的极短负脉冲也会损坏器件。 在制造或测试过程中、是否有任何机会向蓄电池连接器施加负电压? 或者电池是否已反向插入?

    此外、由于切换期间的振铃而导致的过压可能会损坏器件-但是、如果这些故障是在电路板上电/首次电路板上电之前发现的、那么我认为我们可以排除这个问题。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    根据我们的测试流程、输入端不会有负电压、但我们无法保证在测试过程中会意外产生负电压、因此请建议如何修改电路以避免产生负电压。
    您能否解释一下过压是什么意思? 您还能提供有关如何修改电路以避免过压的建议吗?
    这些情况发生在一些测试之后、并且不是器件首次上电。

    谢谢。
    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    引脚上易受负 电压影响的低 VFW 二极管应该可以为其提供保护。

    过压是指高于器件的绝对最大额定值或高于此器件6V 的电压。 同样、如果您发现器件可能出现大于6V 的电压、可以在易受过压影响的引脚上使用额定电压为6V 的 TVS 二极管。

    您是否认为任何测试都可能会造成器件额定值之外的问题/条件? 如果您愿意、我们可以通过电子邮件继续并查看各个测试本身。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您的帮助。 6V 齐纳二极管也适合使用吗?

    莱奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    是的、如果您看到电压大于6V 的可能性、那么一个6V 齐纳二极管也是有益的。

    谢谢。

    帕特里克