This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:利用 SS 引脚禁用电源多路复用器

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2121, TPS2117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329334/tps2121-disable-power-mux-with-ss-pin

器件型号:TPS2121
主题中讨论的其他器件: TPS2117

大家好、我想在 TPS2121上把 IQ 降低300uA。

由于没有可用的使能引脚、我能否使用 SS 引脚禁用多路复用器。

为了将多路复用器保持在低电流禁用状态、我打算使用一个与 SS 电容器并联的 FET 来分流 SS 引脚。

为了在低电流禁用状态下启用多路复用器、我 将打开 FET 并让 SS 电容器充电。  

您觉得这个想法有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KMB:

    我建议改用 OVx 引脚来启用/禁用器件、因为这更符合器件的预期运行方式。

    但是、我不知道 OVx 引脚为高电平时器件的 Iq 是多少、您需要进行测试、因为数据表未规定该 Iq。

    如果输入电压低于5.5V、我会推荐具有1.32uA 典型 IQ 的 TPS2117。

    这些功能中的任何一种都能正常工作吗?

    谢谢。

    帕特里克