This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952:电池1的电压测量不正确

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327855/bq76952-bq76952-cell-1-voltage-measuring-incorrectly

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: BQ76942

您好!

BQ76952存在问题、我们在一个项目中使用这个芯片、这个项目已经投入量产。

电池在仓库中、当我们在电池中安装了4G 模式时、我们就可以读取互联网上的信息了。

我们发现一个奇怪的现象

8个电池监控了电池1或电池11中的低电压

我们尝试在数据表中找到原因、我们找到了以下

 当电池位于仓库中时、afe 和电池处于睡眠模式、这是我们从 BQ76952读取错误的电池电压的原因

我们可以采取任何措施来避免无效数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    通常、针对电芯1描述的情况是长时间单次电压读数。 因此、检测其是否有效的一种简单方法是将其与前后的电池测量值进行比较。  

    现在、您只看到一次测量时产生的电压差是否是? 还是恒定值?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    感谢您的答复。

    它是一个恒定值、而不是单次测量。 如果最小电池电压小于2500mV 且持续5秒、我们将校准电池的 soc、这就是我们发现异常电池的原因。 在睡眠模式下、BMS 将每秒从 BQ76952读取一次输入。 因此该值至少持续5秒。

    不仅是电池1有这个问题,电池11也有异常的低电压问题。

    此致、

    弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:  

    数据表中介绍了电芯1的行为及其缓解方法。 细胞11似乎异常,因为没有什么特别在那个细胞。 您能否总结一下从休眠模式上电后的序列? 您的电池是如何记录的? 此外、您能否与我们分享原理图以供审阅?  

    此致、  

    阿雷利斯·格雷罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arelis

    从 SLEEP 模式上电后的顺序如下:

    向 BQ76952发送 SLEEP_DEISABLE 命令;

    2.从 BQ76952读取电压和电流(直接命令)

    我会尝试让日志为你,但概率很小,因为我们生产300电池,只有8电池有这种现象。

    您可以给我留下电子邮件地址吗?我会将 BQ76952的示意图(电池上)发送给您。

    此致

    弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arelis:

    该项目由两个 BQ76942组成、这是一个20S 项目、因此电芯11也是另一个 AFE 的电芯1、我想知道我们是否可以进行一些设置来避免来自 AFE 的无效数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    您可以在此处将 E2E 上的私人留言原理图发送给我。 然后我可以审查和评论!

    感谢您的澄清。 请尽可能发送日志。  SLE 期间的第10.1.3节电芯1电压验证 EP 模式 数据表说明了如何在 SLEEP 模式下验证电芯1的电压。 但同样、通常这只是单个电压测量值。  

    那么、即使在没有睡眠的情况下也会发生这种情况? 还是仅在睡眠期间?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙