如随附的(简化版)图纸中 所示、该设计需要专门在所示位置检测断开的电池电缆、并将该情况报告给 MCU (理想情况下是驱动警报引脚)。 这需要快速报告给 MCU、以便 MCU 在关闭之前有时间将参数保存在非易失性存储器中。 由保持电路(二极管和大电容器)短暂维持为 MCU 和 BMS 供电的电压、以便为执行此省参数操作提供足够的时间。 因此、我本质上需要一种方法来检查 二极管之前的电压、并对其进行监控以防止电压突然下降。
监控 BAT 电压将不起作用、因为这个会被保持电路保持、所以直到太晚才会注意到断开。
监控电池组电压将不起作用、因为 VC10连接仍将 断开、这就是根据 TRM 测量电池组电压的位置。
我的想法是使用 PACK 引脚或 LD 引脚、因为我不是将这些引脚用于正常用途、它们都可以测量电压。
在 随附的图中、我使用了 PACK 引脚。
- 这样可行吗? 如果是、您会建议使用哪个引脚?
- PACK/LD 引脚电压 比 BAT 引脚的二极管压降更高、是否会导致任何问题?
- 向 MCU 发出断开警报的最快方法是什么? 我可以通过 I2C 子命令定期请求电压、但这 缓慢/低效。 理想情况下、我可以启用一些警报、以便在引脚低于特定电压时将 ALERT 引脚驱动为高电平、但我无法找到方法。
非常感谢您提供任何建议/反馈。 谢谢。