This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317M:Cadj 建议值

Guru**** 2813625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328818/lm317m-cadj-recommend-value

器件型号:LM317M

您好,

好的一天、我们的客户对此图中的推荐 Cadj 及其原因有疑问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    如数据表中所述、调节端子电容器通过防止纹波放大来改善纹波抑制:

    我们建议使用10uF 的 Cadj 值。 图13中显示了使用调节电阻器的规格和以下纹波抑制规格:

    如果您有任何其他问题或疑虑、敬请告知。

    此致、

    汉娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hannah,

    非常感谢您的回复、我们的客户担心 Cadj 是否为10uF、Cout 可能为120uF、这对于他们的 PCB 来说太大。 他们想知道他们是否能去除 Cadf ,它可以有多大的波纹,任何其他影响可能有.

    谢谢。

    于浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuhao、  

    感谢您的快速响应。

    您说客户可能移除 Cadj、但它可能会放大纹波的说法是正确的:

    在数据表中、我们提供了有关不带 Cadj 的纹波抑制和输出阻抗的图表、以提供有关此器件的一些额外信息:

    对于该器件、在室温下的纹波抑制会更差。  

    过热纹波抑制略优于室温。

    如果没有 Cadj、整个频率的输出阻抗也将约为1m Ω:

    没有 Cadj 的整体振荡将在系统中更常见、并且瞬变的峰值将更高、因此客户需要将这一点考虑在设计中。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    汉娜