This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:有关 BQ76952的一些问题

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329050/bq76952-some-question-about-bq76952

器件型号:BQ76952

尊敬的专家

1.如果 IC I2C 连接时间关闭, IC 将进入 重置状态,是否可以  设置 COV/CUV 等保护,或只是重置?

2.为什么在电池平衡后,电池的误差大约为25mV ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriel:

    BQ76952能够自主运行、因此如果正确配置保护功能、它可以保护电池。 此外、还有一个主机看门狗保护功能、可在一段时间内没有 I2C 通信时触发保护故障。 对此进行了介绍 第 5.2.16节主机看门狗保护 技术参考手册

    电芯平衡之后应该不会出现错误。 您可以在这里详细说明一下吗? 您能否共享原理图?

    如果电池平衡期间出现错误、我建议阅读 第 2.5节平衡期间的电压测量精度 采用 BQ769x2的电池平衡应用手册。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    1、我们在1秒后关闭电池平衡、仍然存在大约12mv 的误差

    下面是我们的 sch,你可以帮助检查 sch?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriel:

    为了减小误差、顶部电阻器应为20欧姆。 电池16用于为电池平衡电路供电、如中所述。  第 2.5节平衡期间的电压测量精度  的  采用 BQ769x2的电池平衡 应用手册。

    他们是否可以将电阻器更改为20欧姆并再次进行测试?

    此外。 我确实注意到电路中有齐纳二极管。 齐纳二极管看起来太小、通常在电池平衡期间、可能会在 VC 引脚之间看到高达两倍的电池电压。 因此、理想情况下齐纳二极管应该至少是预期电池电压的两倍、以避免它们发生意外的接通。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙