This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS536C7:0xC2地址问题

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53641, TPS536C7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329659/tps536c7-0xc2-address-question

器件型号:TPS536C7
主题中讨论的其他器件:TPS53641

专家、您好!

我的客户的终端客户想知道以下有关 TPS536C7 0xC2地址的问题。 因为它们将 TPS53641重新旋转到 TPS536C7、原始地址为0x61、即0xC2。 他们不想更改地址、因此有以下问题、

  • 保留0xC2地址的目的是什么? 使用 senario...等
  • 如果我们在 TPS536C7上使用0xC2该怎么办? 是否会与任何器件发生冲突?  
  • 如果总线上没有0xC2器件、他们可以使用它吗?

您可以回答这些问题吗? 非常感谢!

此致、

安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    TPS536C7不支持0x61

    此致

    颐和