This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24105-Q1:需要汽车级元件

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24105-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329270/bq24105-q1-need-automotive-grade-components

器件型号:BQ24105-Q1

您好、先生/女士:

我们正在搜索需要汽车级的电池充电器。

我们的电压输入为8V~16V、充电电压为15.2V、充电电流约为2~3A。

您会推荐给我们吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham:

    Unknown 说:
    您会给我们推荐吗?

    是的、我会推荐 BQ24105-Q1。 在我们所有汽车级充电器中、BQ24105-Q1的充电电流最大、为2A。 输入/充电电压也符合您的要求参数。  

    此致、

    Christian。