This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782:有关 ZVS 的问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28782, LMG2610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329456/ucc28782-questions-about-zvs

器件型号:UCC28782
主题中讨论的其他器件: LMG2610

您好!

我想就 UCC28782提出一些问题。
(问题1)
方程10计算的。
您提到过、CSW 是开关节点的总电容、但可以简单地将后面提到的电容分量(开关器件的结电容、自举的杂散电容等)相加吗?
(问题2)
与数据表8.3.13中的公式11相关。
关于 RCS、在 EVM 验证中、我正在检测 LMG2610从1A 转换为1mA 的电流。
在这种情况下、可以将电阻值的1/1000替代吗?
对于 EVM、120Ω(R47)/1000 = 0.12Ω
(问题3)
方程式47计算出的。
Cdz 指的是什么容量?
EVM 中的 Lsws 有什么价值?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji-San:

    感谢您对 UCC28782的查询。

    请在下面找到我的回复:

    1.是的。 请阅读 Excel 表格中的以下代码片段、其中说明了将这些内容纳入设计的准备情况。

    2.是的、在使用 LMG2610时需要考虑1000的缩放比例。

    3. Lsws 取为4nH,Cdz 为0。

    此致、

    哈里什