This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090:如何设置干扰滤波器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328762/ucd9090-how-to-setup-glitch-filter

器件型号:UCD9090

大家好!

我想使用 UCD9090来替换 MCU、我需要使用干扰功能来 过滤~20ms 的输入中断、但目前我可以在测试板中重复此功能、我需要一些建议、非常感谢!

1) 1)干扰时间设置:

2) 2)输入 UVP 设置:

3) 3)输出运行逻辑:

最后、我需要这样的逻辑:输入下降~20mSec、但输出仍会正常运行、因为80mSec 毛刺脉冲时间设置。

BR!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我无法在测试板上重复此功能、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    抱歉、干扰滤波器在 LGOP 上不工作、仅对故障响应有效。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用了带有"置位时延迟"的延迟时间、可以获得这种逻辑。

    BR!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    可以使用延迟、但如果输入在延迟期间发生变化、输出可以反映出来。  

    此致

    颐和