This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5109B:环境条件

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328859/lm5109b-environmental-conditions

器件型号:LM5109B

对于我们的产品、我们必须确定(验证)最大(最小值、最大值)允许的存储和工作条件。 因此、我希望了解单个组件的允许存放和操作条件。 在相应的组件数据表中、允许的温度照常列出、但不存在允许的湿度和/或压力(海拔高度)。 我猜测这与封装类型有关。 我能否在某个位置找到此数据?

为了说明这一点、我对 PCB 上组装之后的环境条件感兴趣。

此处提到的器件(LM5109BSD/NOPB)只是一个最终我将为组件列表寻找此类信息的示例。

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Patrick、

    感谢您提出有关我们产品运行条件的问题。

    这些参数未作为规格在数据表中、而是测试过程的一部分。 在产品页面的"订购和质量"部分、每个可订购器件的最右侧都有一个"质量、可靠性和封装信息"列、其中将包含与所执行的测试和器件资质相关的信息、例如 HAST (高加速应力测试)适用于相对湿度和 MSL (湿敏等级)分类。

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

     

    感谢您的快速响应。

    我找到了您指出的谢谢数据。 只是我还不清楚如何将这些价值观转化为现实世界的价值观。 我可以由此计算最大贮存湿度或最大工作湿度吗?

     

    此致、

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Patrick、

    对于每个特定的资格认证、您需要查看通过该测试所需的条件和测试。 这将告诉您对于这些特定参数、器件达到了何种等级。 例如、THB/HAST 应力测试符合 JESD22-A110规范、测试对象为130 °C、相对湿度为85%长达96小时。

    除了"质量、可靠性和封装"页面上概述的这些测试分类、这些参数通过行业标准测试后、我们不会单独指定。

    如果有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔