This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53830A:DDR5 PMIC

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329251/tps53830a-ddr5-pmic

器件型号:TPS53830A

您好!

我收到了如下所示的 DDR5 PMIC 申请。 实际上、我不理解整个表的含义。 我只在互联网上找到了一些 JEDEC PMIC50x0标准。 是否有更多 DDR5 PMIC 信息或幻灯片可以提供给我们?

或者请前往当地的 FAE KO, Zoe 如果需要 NDA。 谢谢!

类型

TI

SPD*1

寄存器1866

2.173

寄存器2666

寄存器3200

寄存器 Gen1 4800

寄存器 Gen2 5600

寄存器 Gen2 6400

PMIC 5010 (低电流)

3.6

PMIC 5000 (高电流)

PMIC 5020

PMIC 5030

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们会将该信息传递给 FAE。

    Br、

    萨姆·G·