This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75452B:SN75452BDR 扩展温度版本

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: SN55452B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329179/sn75452b-sn75452bdr-extended-temperature-version

器件型号:SN75452B
主题中讨论的其他器件:SN55452B

我目前正在现有设计中使用 SN75452BDR、现在需要该单元在扩展温度环境中运行。 为了适应这一点、我将重新设计 PCB。 我计划在这一新应用中使用 SN55452BFK。  除了它们看起来相同的温度之外、您能否确认一下。 我发现一个源在两个源、而在另一个源、其中列出了每个元素的位数、 它如何准确地转化为组件性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    欢迎使用 e2e!

    正确、除了工作温度和封装外、两个器件在功能上相同。 两者都有两个通道和相同的逻辑配置-在哪里会看到每个元件的位不一致?

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴知道、谢谢。 我将在新设计中指定 SN55452B

    它在 DigiKey 网站上的两个组件的产品属性下列出。 在我更详细地查看规格表之前、SN554552系列并未显示在其参数搜索下方。