Other Parts Discussed in Thread: BQ25155
根据规格、当 MR 引脚设置为低电平的时间超过125ms (最大值为144ms)时、BQ25155应上电。 但是、在测试时、我们只会看到脉冲持续时间为250ms 或更长的可靠唤醒。 示波器进行测量、因此我对该测量的正确性几乎没有疑问。 200ms 或更短的脉冲持续时间无法唤醒芯片、尽管默认设置应允许低至144ms 的脉冲有效。 我们使用接触开关、然后激活 RC 电路、驱动逆变器(74LVC1G14GX4)、以便在足够的时间内向 BQ25155的 MR 引脚获取从高电平变为低电平信号。 但使用针对 RC 电路的指定时序不起作用-我们需要两倍的延迟!
这是怎么了? 我们的设置或数据表?