This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:关断波形

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5060, LM5066I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328755/lm5066i-turn-off-waveform

器件型号:LM5066I
主题中讨论的其他器件: LM5060

您好、TI!

下面是我的设计的方框图。 输入电源是连接到电路板上输入连接器的交流/直流电源的+48V 电压。 我使用 具有 IPB017N10N5LF MOSFET 的 LM5060提供反向电压保护、随后使用具有 IPB017N10N5LF MOSFET 的 LM5066I 电子保险丝。 UVLO/EN 通过使用连接到 Vin 的电阻分压器设置为39V。 eFuse 输出连接到板载电路、总负载电容约为2000uF。 我没有任何连接到 GND 的放电电阻器来对电子保险丝输出进行放电

 从输入连接器上拔下交流/直流的+48V 电压时、我将观察到以下放电波形。 这是为了模拟 交流/直流意外从输入连接器断开时的用户情况。  在示波器屏幕截图中、输出电压斜降至39V 的 UVLO 阈值、并以更快的速度下降、直至达到大约8.8V 的 POR (从 UVLO 到 POR 阈值为1.34秒)、最后以指数方式进一步放电。 在 GND 没有任何泄露电阻器的情况下、我希望2000uF 的放电接近100s。 但是、从测量中观察到的放电显示放电时间小于2s。

您能否分享上述关断条件下 IC 的内部行为?

IC 内部是否有任何放电路径、用于在达到 UVLO 时对输出进行放电?

请参考橙色线了解 LM5066I 输出端的电压、请忽略黄色线

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的联系。 我们将在星期四之前与您联系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是一个示波器屏幕截图、其中在调试接口上探测更多信号、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法实现100s。 请查看下图。 考虑到输出阻抗无限、VOUT 从39V 放电至8V 的时间为~15s。 但没有任何系统是理想的。 它将具有一些几 kΩ 的有限阻抗。 这种输出阻抗会产生更多的灌电流。 因此、持续时间小于~15s。