This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:在 UVLO 引脚上启用

Guru**** 2814495 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327298/tps2660-enable-on-uvlo-pin

器件型号:TPS2660
主题中讨论的其他器件:TPS2662

客户正在使用 TPS26600PWPR 为机器人应用制作 STO 电路。 这里有几个问题。

-是否能够在 TPS2662的 UVLO 引脚上实现使能功能?

下面是工作台上的测试、UVLO 引脚上的电压需要高于1.175至1.225V 才能打开开关。 该电路是否正确?

-在第7.5节和第7.7节中定义的 V_UVLOR 之间有什么不同。

正如我在这里所理解的:

在7.5中、它是器件间随温度的变化、  

开启7.7、它应该是 UVLO 阈值与温度之间的关系。 应使用同一器件对其进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我明天会回到 EOD 讨论这个问题。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能为本次咨询提供帮助吗!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    1. 是否能够在 TPS2662的 UVLO 引脚上实现使能功能? 是

    2.图 7.5是器件、电压和温度范围内的值变化。

    3.图2是我根据图表数据认为的、其中我们通常取30个器件数据的平均值。

    此致

    G·库纳尔