This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3700:检测电力线:+12V、+5V 和-12V 监控

Guru**** 2534500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3700, TPS3703

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328962/tps3700-detection-power-line-12v-5v--12v-monitoring

器件型号:TPS3700
主题中讨论的其他器件: TPS3703

您好!

我正在寻找过压/欠压检测 IC。

・检测电源线:+12V、+5V、-12V

我从 TI 网站上选择 TPS3700 x2作为12V/-12V 线路监控 IC、并选择 TPS3703作为5V 线路监控 IC。

问题1: TI 是否发布了可以在一个芯片上监控全部三个系统(+12V、+5V、-12V)的 IC? 或者、可以在一个芯片上监控两个系统(+12V、-12V)的 IC 也可以正常工作。

问题2. 如果您有任何除上述器件以外的推荐监测 IC、请告诉我。 如果能够检测到电源线上的过压/欠压、就会更好。

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    目前、我们没有一个器件解决方案来监控负电压轨。 根据应用的不同、您目前为止挑选的器件将没有问题。

    杰西