This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6511Q1EVM:需要 CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6511Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328350/tas6511q1evm-ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc-required

器件型号:TAS6511Q1EVM

您好

请提供此产品的 CE/EU 符合性声明。  T 上似乎没有 CE/EU 符合性声明。 I 网站。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TAS6511器件尚未 投入生产。  

    如果您需要 TAS6511 EVM、请联系 TI 销售团队。

    谢谢!

    此致、

    德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这不是销售请求、这是法律合规事项、我们不询问放大器 TAS6511 器件、但关于我们刚刚讨论的  TAS6511Q1EVM

    我们 的产品系列中有 TAS6511Q1EVM 处于活跃状态并将其提供给欧盟市场、因此、为了满足 CE 指令(包括 RoHS)中表示的合规性要求、我们必须在此开发板上保留 CE/EU 符合性声明副本。

    TAS6511Q1EVM 在您的产品系列中处于活动状态-点击此处查看:  TAS6511Q1EVM 评估板| TI.com

    请提供此评估板的 CE/EU 符合性声明。

    或者、如果 TAS6511Q1EVM 当前尚未通过 CE 认证、请告知、我们应限制向欧盟市场提供该产品、直到获得 CE 认证和 T。 我已提供 CE/EU 符合性声明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我会通过电子邮件发送给您。

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregg

    非常感谢、受到很好的欢迎。

    克里斯