This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892-Q1:不工作

Guru**** 2508965 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552892, TPS552872

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326949/tps552892-q1-not-working

器件型号:TPS552892-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS552872、TPS552892

您好!
设计组装在 PCB 上但不工作、输出(VLED)为0V、设计是否存在错误?
Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    您可以探测 Vin、EN 和 VCC 电压吗? 我在原理图中没有看到可能导致器件无法正常工作的原因。

    C4、L1和输出电容器(C6-C8、C19)的器件型号是多少?  

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯,谢谢你的支持。

    检查发现、使能端两端的焊点不良、并且短接至 GND。 输出现在在设定的电压上工作。 但现在又弹出了另一个东西。 电路电流在1分钟内增加、以在空闲开路输出时消耗200mA。 此输入/输出范围12V/3.8V 的 F 设置是否有问题? 现在约为400kHz。

    L IS Murata 1255AY-4R7M#

    COUT 为 Murata GRM21BC81A226ME44

    Br

    斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    您能否证明 SW1波形? 我认为大输入电流是由 FPWM 模式运行造成的。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    我认为输出电压纹波较大是由于 补偿参数不合适、请尝试更改 R20=3.9k、C21=8.2nF。

    当将 MODE 连接到 VCC 时、在 FPWM 模式下且无负载时、输入电流约为几十 mA、因为内部 MOSFET 在每个周期保持开关以获得小的输出电压纹波。 如果您需要较小的输入电流、建议通过将 MODE 引脚连接到 GND 来选择 PFM 模式、但缺点是输出电压纹波较高。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯,你好,这是完美的与你建议的价值。 本例12Vin 和3.9Vout 2A 的效率为92%。 空闲空载状态下的20mA。 这是开路负载信号。 负载低于50mV 时的纹波。

    Br

    斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    感谢您的反馈。 波形现在看起来不错。

    请查看我对原理图的其他评论。

    1.建议选择额定电压>10V 的 VCC 电容4.7uF。

    2.建议在 ISP 和 ISN 之间靠近引脚的位置增加一个100nF。

    3.建议在 Vout 和 GND 引脚附近再增加一个0.1uF/0402。

    4.推荐选择饱和电流大于8A 的电感。 也可以选择具有较低电流限制的 TPS552872、该引脚与 TPS552892引脚相同。

    5.遵循布局指南。

    BRS、

    布莱斯