This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:我们是否具有负电压开关芯片

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2121, LM66100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328229/tps2121-do-we-have-negative-voltage-switching-chip

器件型号:TPS2121
主题中讨论的其他器件: LM66100

TI 人很好

我想介绍一下 TI 的 TPS2121双通道电源多路复用器、它可以用在正电压上。 它满足我们在正电压中的电流使用要求。 但是、我们仍有需要多路复用的负电压。 我想问一下、是否有任何类似的功能可以支持。 它是一个负电压开关芯片。 本系列中是否有适合负电压 应用的模型?

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    遗憾的是、TPS2121无法在负电压下运行。 它可以设置为具有反极性保护功能、但无法传播负电压。

    我建议查看 LM66100、使用其中的两种方法或许可行。 否则、我建议查看理想二极管。

    Praveen、您是否知道任何可用于负电压多路复用的理想二极管解决方案?

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    对于 LM66100,、我们是否有可施加到几十伏负电压的产品? 客户认为该产品的负输入电压能力太小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    您是否了解了 理想二极管产品组合? 它们通常能够承受-60V 的电压。 你认为其中一个方法可行吗?

    谢谢。

    帕特里克