This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM234:用作10uA 灌电流

Guru**** 2509895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329178/lm234-used-as-a-10ua-current-sink

器件型号:LM234

大家好、我当前以非正统的方式使用 LM234。  

我将它以可用作电流阱的方式进行连接、从 阳极上具有24V 电压的 LED 消耗10uA (下面是原理图)。
通过我的测试、我发现它 在该状态下运行得非常好。 不过、我担心的是器件的寿命

TI 对我有什么建议吗、或者对以这种方式使用的器件有任何数据吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在24V VLED 下通过 LM234持续灌入10uA 电流应该没有问题。

    此致!

    沃尔特