请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM234 大家好、我当前以非正统的方式使用 LM234。
我将它以可用作电流阱的方式进行连接、从 阳极上具有24V 电压的 LED 消耗10uA (下面是原理图)。
通过我的测试、我发现它 在该状态下运行得非常好。 不过、我担心的是器件的寿命
TI 对我有什么建议吗、或者对以这种方式使用的器件有任何数据吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.