This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23731:PoE 设计|| DC 适配器优先级 REF 设计

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP22806, TPS23731, PMP22477

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326611/tps23731-poe-design-dc-adapter-priority-ref-design

器件型号:TPS23731
主题中讨论的其他器件:PMP22806、、 PMP22477

HII 团队、

当 POE 和直流电源[12V 直流适配器]同时作为输入电源时、我们希望优先使用直流适配器。 我们正在 POE 设计中使用 TPS23731 PD 控制器[参考设计链接:- www.ti.com/.../PMP22806]  

要求:-  因此、假设 器件由 POE 电源供电并且在这种情况下输入了12V 适配器直流电源、则根据直流电源作为优先级、 电源需要将电源从 POE 切换到直流适配器、并且必须实现无缝切换、以便器件可以在不重启的情况下平稳切换。 现在进一步采取这种情况继续假设直流适配器电源移除[POE 电源 仍然插入]然后设备电源 再次返回到 POE 作为输入源顺利而无需重新启动。

此外、我们已经检查了  TPS23753APW 的 ORing 解决方案[Ref 链接:- www.ti.com/.../slva306a.pdf] 和下面的选项3根据我们的看法、适配器似乎更合适、因此请分享您的反馈。

并提供基准。  TPS23731 PD 控制器的 Oring 解决方案设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Hemal,

    感谢您的联系。

    您可以考虑 使用 TPS23731的基准电路(PMP22806)+ PMP22477的次级 ORing 电路(PMP22477)。 添加12V 适配器后、它会降低 PoE 输出电压。 请参阅下面中的"增强电路"。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Diang,

    感谢您的回复。

    第1点:您在这里展示的旨在为适配器提供优先级的该附加连接适用于 TPS23730RMT、但您能否提供完整的参考。 具有此适配器优先级连接的  TPS23731电路。  

    第2点:您在这里提到、下面的电路在增加适配器电压时会降低 POE、但要低多少? 您能提供该较低电压的值吗?

    第3点:您能否解释一下、如果我们降低 POE、那么它如何将适配器作为优先级来提供呢? 请解释场景。  

    第4点:如果我们考虑 以下适配器优先级逻辑、请确认在以下两种切换情况下器件[TPS23731]不会重新启动。

    情形1:-如果器件由 POE 电源供电并且在这种情况下输入了12V 适配器直流电源、则根据直流电源作为优先级、电源需要将电源从 POE 切 换到直流适配器。

    案例2:-现在进一步采用这种情况、继续假设移除了直流适配器电源[ 仍插入 POE 电源]、然后器件电源 再次返回到 POE 作为输入源。

    第5点:对于上述两种情况、您能否说明从 PoE 切换到 DC 以及从 DC 切换到 POE 各个情况需要多长时间?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Hemal,

    感谢您的答复。

    我们会解答您的问题、并在2月27日前回复您。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Hemal,

    感谢您的耐心等待。 请查看我的以下评论:  

    第1点:您在这里展示的旨在为适配器提供优先级的该附加连接适用于 TPS23730RMT、但您能否提供完整的参考。 具有此适配器优先级连接的 TPS23731电路。  

    • 很抱歉、我们没有采用此类电路的 TPS23731设计。 但适配器结构是相同的。 PMP22477也是一款反激式转换器。

    第2点:您在这里提到、下面的电路在增加适配器电压时会降低 POE、但要低多少? 您能提供该较低电压的值吗?

    • FB 电压为1.75V、整流器接通时 AUX 绕组电压到 SEC 电压为1:1、这使得整流器接通时所需的 AUX 电压= 12V。 大约、当 Q5关闭时、Vout = 1.75V /(4.99k || 35.7k) x (4.99k || 35.7k + 24.9k)= 11.7V;当 Q5打开时、Vout = 1.75V /(4.99k) x (4.99k+ 24.9k)= 10.5V。可以通过光耦合器更改 Q5的打开/关闭。

    第3点:您能否解释一下、如果我们降低 POE、那么它如何将适配器作为优先级来提供呢? 请解释场景。  

    • 短路。 Q5关断;当 J14开路时、Q5导通。

    第4点:如果我们考虑 以下适配器优先级逻辑、请确认在以下两种切换情况下器件[TPS23731]不会重新启动。

    情形1:-如果器件由 POE 电源供电并且在这种情况下输入了12V 适配器直流电源、则根据直流电源作为优先级、电源需要将电源从 POE 切 换到直流适配器。

    案例2:-现在进一步采用这种情况、继续假设移除了直流适配器电源[ 仍插入 POE 电源]、然后器件电源 再次返回到 POE 作为输入源。

    • 是的、如果负载可以在10.5V 和12V 电压下工作、则不会重新启动。 在短期内、Vout 可能会下降、如以下示例所示。

    第5点:对于上述两种情况、您能否说明从 PoE 切换到 DC 以及从 DC 切换到 POE 各个情况需要多长时间?

    • 您可以看到以下示例波形。 它不是 PMP22477、而是具有类似的次级侧适配器电路。

    PoE->适配器瞬态(双路 PD、无中断):

     

    适配器->PoE 瞬态(双 PD、无中断):

    此致、

    帝昂