This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798EVM:无法找到如文档所述的 BQ25798.BQZ 文件。

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ25798BKUPEVM, BQ25798EVM, BQ25792EVM, EV2400, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329080/bq25798evm-cannot-find-the-bq25798-bqz-file-like-the-documentation-says

器件型号:BQ25798EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25798BKUPEVMBQ25792EVMEV2400、BQSTUDIO、 BQ25798

我正在阅读 用户指南 BQ25792EVM、BQ25798EVM 和 BQ25798BKUPEVM (BMS034)评估模块

其内容是:  
2.3.1使用 EV2400的 BQSTUDIO

下载 BQSTUDIOTEST 的最新版本。 双击 Battery Management Studio 安装文件并执行安装步骤。 该软件支持 MicrosoftRegisteredWindowsRegisteredXP、7和10操作系统。 启动 BQSTUDIO 并选择 Charger。 如果"Charger"中未显示 BQSTUDIO 的 EVM 配置文件,请关闭 BQSTUDIO 并下载。 可从 www.ti.com 上的 EVM 产品文件夹中获取 BQZ 文件、或通过 e2e.ti.com 申请该文件。 必须将该文件保存到 C:\XXX\BatteryManagementStudio\config 中、其中 XXX 是用户安装 BQSTUDIO 时所选的目录。

搜索 TI.com 找不到 bq25798 BQZ 文件。 搜索中未显示。 或者我不知道如何搜索它。 "EVM 产品文件夹"是什么? 我在 TI.com 中进行了搜索、但没有找到任何结果。 我在 bq254798EVM BQ25798EVM 评估板的文件夹中查看了| TI.com 、但找不到它。  您的文档需要更清楚地在哪里可以找到此信息。  


现在我要尝试 e2e.ti.com   

可以从何处下载该文件? 您能否提供链接或将其附加到对此帖子的回复中?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kipton:

    请参阅随附的。

    此致、

    Jeffe2e.ti.com/.../Charger_5F00_1_5F00_01_2D00_BQ25798.bqz