This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24196:BQ24196应用可行性帮助

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24190, BQ25611D, BQ24196, TUSB320, BQ24195, BQ25890H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328722/bq24196-bq24196-application-feasibility-help

器件型号:BQ24196
主题中讨论的其他器件: TUSB320BQ24195、BQ24190 BQ25890H、BQ25611D

您好

客户设计了具有电池和 OTG 功能的控制板、希望使用以下芯片实现 OTG 和充电

BQ24196-充电 IC

TUSB320-cc 逻辑芯片、配置为 DRP 模式、ID 通过上拉与 BQ24196的 OTG 引脚连接

他们希望使用 D+和 D-来通过充电器协议的 BC1.2检测实际输出电流限制、但 D+和 D-由微控制器占用、该微控制器不支持检测上述协议。

目前、输入电流仅通过 TUSB320的 cc 逻辑检测。 但是、大多数充电器只有 A 型接口、并且连接线路只有一个56k 的上拉电阻器、因此无法使用 CC 来确定是否支持2A 电流的输出。 ( 使用 A 到 C 线路时、无法识别哪一个主机(例如计算机主机)、哪一个是主机、哪一个是适配器。)

客户在充电时不需要高电流传输数据、是否可以通过 USB 开关工作? (使用 bq24195、在检测到标准 USB2.0时将 USB 信号连接到微控制器)、但不知道如何处理 PMID 和 VBUS、从而使它们共享一个 USB 端口。
正在等待您的回复。
谢谢
星形
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:  

    根据您的说明、似乎具有专用 D+D-引脚的充电 IC 可能对该设计有益。 我们有多种 IC 选项可满足这一要求。 该产品系列中包含 BQ24190以及 BQ25890H 和 BQ25611D 等较新的 IC。  

    Unknown 说:
    客户在高电流充电时不需要数据传输,能否通过 USB 开关进行工作? (使用 bq24195、在检测到标准 USB2.0时将 USB 信号连接到微控制器)、但不知道如何处理 PMID 和 VBUS、从而使它们共享一个 USB 端口

    对于这个问题、我有一些困惑。 如果我的回答对您没有帮助、请帮助您重新表述问题。 BQ24196 PSEL 引脚可用于选择 USB 输入(电流下限)或适配器输入(电流上限)。 客户需要确定他们是想要带有 D+/D-引脚的完整 BC1.2、还是使用 PSEL 输入引脚在2个电流限值之间进行选择是可接受的。  

    关于您对 USB 端口的 PMID 与 VBUS 的评论、请注意 OTG 的输出将是 VBUS 和 PMID 引脚。 如果用于 OTG 的 USB 端口也将用于充电、则需要将其连接到 VBUS。  

    此致、

    加勒特