This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:lmg1020没有输出

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020, LMG1020EVM-006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320720/lmg1020-there-is-no-output-from-lmg1020

器件型号:LMG1020

您好、TI 专家

调试 lmg1020时、如下图所示、我使用信号发生器生成一个1MHz 周期和可调脉冲宽度的信号、以输入到 J2-SMA 连接器、然后在 J6中测试 LMG1020输出信号。  信号振幅为2.5V、即高电压2.5V 和低电压0V。  R20 不焊接、信号通过 R19输入到 LMG1020

当信号脉冲宽度大于6ns 时、可以通过 R19和 J6上的示波器看到波形。  但在将信号发生器的脉冲宽度调整到< 6ns 时、我可以在 r19 处看到信号、并且在 J6处看不到信号。 这样做的原因是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li

    虽然2.5V 处于高阈值电压范围内、但我建议使用更高的信号、例如3.3V (不高于 VDD)。 调节后、请通过直接在 LMG1020的 OUT 引脚测量来检查是否存在任何输出信号、因为我感觉这些大 输出电阻器可能是导致该问题的原因。

    谢谢。
    鲁巴斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rubas

    我将 R3和 R4的电阻更改为0Ω,并移除 R46。 信号仍为2.5V、 因为信号发生器的最大值为2.5V。 调整信号发生器的脉冲宽度< 6ns、 我在 J6上看不到信号。  

    我已购买评估板 LMG1020EVM-006。  在2.5V 信号输入和3ns 脉宽的情况下、lmg1020具有输出信号。  我需要检查哪些项目  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li

    您是否直接在输出引脚上检查了信号? 移除 R46会在 LMG1020和 J6的输出之间产生中断、因此 J6上无论如何都不会有任何信号。 请发送脉冲宽度超过6ns 和低于6ns 的直接在 LMG1020的 IN/OUT 引脚上测量的输入和输出信号的波形。 您还可以确保 VDD 旁路电容器在布局中尽可能靠近器件。

    对于 EVM、您是否对电路板进行了任何更改? 另外、请告诉我您用于测量信号的测试点。

    谢谢。
    鲁巴斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rubas

    我检查了 R3或 R4的信号、当  脉冲宽度低于6ns 时、没有信号波形。

     VDD 旁路电容器位于左侧。 CAP 到 lmg1020的距离约为151mil。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li

    由于 LMG1020是一款速度非常快的驱动器、因此旁路电容器必须非常靠近器件。 以下是数据表中的布局示例、其中第一个是仅使用去耦电容器、第二个是同时使用去耦电容器和馈通(与您的原理图类似):

    您还提到您使用了我们的 LMG1020 EVM。 在使用电路板进行2.5V 输入电压和3ns 宽度的测试之前、您对电路板做了哪些更改?

    谢谢。
    鲁巴斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li

    由于已经超过一个月了、没有任何回复、因此我假设问题现已解决、我将关闭此主题。 如果您有任何其他问题、请随时回复、重新打开该主题帖。

    谢谢。
    鲁巴斯