This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ATL431LI:使用 ALT431LI 为 UCC5350制造 UV 锁定电路

Guru**** 2384690 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5350, ATL431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328579/atl431li-using-alt431li-to-make-uv-lockout-circuit-for-ucc5350

器件型号:ATL431LI
主题中讨论的其他器件:UCC5350ATL431

您好  

我正在三相桥电路中使用 UCC5350 ,可悲的是,我后来在项目中决定使用隔离双极直流/直流转换器(+15/-9 )用于栅极驱动电源15连接到 VDD 和-9到 VEE 和开关节点将连接到直流/直流转换器的0v 引脚。 现在的问题是该栅极驱动器未针对双极性电源进行优化、并且 UVLO 过低。 因为我买了很多,不能更换闸极驱动器,所以我必须在外部实现 UVLO,特别是在导通电压(+15V)或总电压(15+9=24V)上。

1.您是否对使用 ATL431及其衍生产品以外的简单电路有任何建议?

2.还有什么更好的呢,用 ATL431来控制 P 沟道 MOSFET 来关闭栅极驱动器电源或者用 ATL431来控制光耦合器来控制缓冲器或者栅极来禁用 PWM 输入呢?

3. 怎样才能更好地监控直流/直流转换器的总输出,或者仅仅监控正电压? 我担心开关节点下冲和噪声可能导致误触发 ATL431。  

4.能否添加电容? ATL431反馈/参考引脚附近的最大值是否有限制? 其目的是过滤开关噪声并防止误触发。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以不可以  改用 TPS3808EG01DBVR 等简单的电压监控器件? 复位阈值电压可通过 SENSE 引脚上的电阻分压器进行设置。

    2.除非需要隔离、否则 ATL431直接控制 MOSFET 要比使用光耦合器更简单。

    3.仅监控正电压会更简单。

    4.请勿在 ATL431基准引脚和接地之间放置电容器、因为这可能会导致器件变得不稳定。

    此致!

    沃尔特