This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:LiFePO4容量高于65Ah?

Guru**** 2515115 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328248/bq40z60-higher-lifepo4-capacity-than-65ah

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100

大家好!

我能不能问您、是否可以修改原理图或对器件进行编程以支持更高容量的电池? 现在我们需要100Ah、但最好能够拥有高达200Ah 的内存。

谢谢、此致、

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jan、

    BQ40z60支持高达29Ah 的电流。 如果您要使用容量非常大的电池、我建议使用 BQ34Z100、因为这种电量监测计可支持高达320Ah 的电量。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Nick。

    无论如何、BQ34Z100无法支持 SMBus 通信。 支持带 SMBus 的 LiFePO4 4S 电池的 IC 的任何想法、理想情况下具有保护和平衡功能。

    非常感谢。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jan、

    遗憾的是、我们没有支持如此高容量电池且支持 SMBus 通信的电量监测计。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    没问题、我们可以使用此 IC、通过 I2C 与它进行通信、并通过外部 MCU 实现我们自己的 SMBus 通信。

    我能不能问您、您有没有针对 LiFePO4电池使用此 IC 和一些保护电路的参考设计? 如果没有、您可以向我推荐我们产品组合中的正确 IC、它将:

    1) 1)电芯保护(过流、过放电、短路保护等)
    2)配重单节电池


    非常感谢您的支持!

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jan、

    对于您的应用、我建议将 BQ34Z100与德州仪器的监控器搭配使用。 该监控器能够实现电池平衡、并且还 具有保护功能。 我将分享一个指向 BQ34Z100 EVM 指南的链接、其中包含参考原理图。 我对显示器不是很熟悉、因此您应该 在显示器论坛上发布另一个问题、以获得针对您的应用的最佳显示器的建议。

    www.ti.com/.../sluu904b.pdf

    此致、
    尼克·理查兹