请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5116 主题中讨论的其他器件: LM5143
您好,先生
我想设计一个输入电压为24V、输出电压为-5V/30A 的
那么 LM5116是否可以满足该规范? 或者您有任何建议吗?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Alex:
是的、这是可能的、请参阅链接以了解负输出注意事项。 希望这对您有所帮助。 此外、可以考虑使用 LM5143的单路输出交错式方法。
大卫。