This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:关于电池检测模式

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075, BQ25185
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328696/bq24075-about-battery-detection-mode

器件型号:BQ24075
主题中讨论的其他器件: BQ25185

您好!

1) 1)以下主题讨论了如何查找电池连接/断开连接。 总之、可以找到哪些方法?

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074902/bq24075-how-to-find-connection-disconnection-of-li-battery-on-bat1-2-pins

我们的客户在 BQ24075和电池之间放置了一个电量监测计 IC、以检查电池电量。 因此、由于通过电池检测模式进行的 VBAT=0V 至3.5V 切换、电量监测计 IC 无法检测电池电平。

2) 2) 使用电池检测模式有哪些优势?

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:  

    请查看我的评论如下。  

    1) 1)您链接的上一主题的结论如下。 一种选择是在设计中加入电路、以在电池断开时将 CE 拉高。 当 CE 引脚驱动为高电平时、电池检测例程将无法运行。 上述的另一个选项是在 BAT 至 GND 之间使用~250欧姆电阻器、以防止 VBAT 在0V 和3.5V 之间切换。  

    2)电池检测功能使 BQ24075 IC 能够确定电池是否已自动连接。 该特性非常适合完全独立充电。 正如您所指出的、在设计此功能时并不考虑使用电量监测计 IC。  

    BQ25185器件是您的客户可考虑的另一种选择。 此 IC 明显比 BQ24075新得多、具有相同的功能、并且没有电池检测模式。   

    此致、

    加勒特