This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050-Q1:PSpice 问题

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329093/lmr14050-q1-pspice-question

器件型号:LMR14050-Q1

您好!  

我不熟悉 pspice、一直在尝试导入此部件的模型。  

以下是我到目前为止所做的工作。 >工具>生成部件>选定的已下载 LMR14050S_TRANS.lib 文件>创建新部件>确定

现在我得到一个绿点、显示错误"WARNING (ORNET-1119):部件/设备无法模拟。 在 U1上未找到 PSpiceTemplate、忽略来自仿真网表的此器件/器件。 使用"Place->PSpice Component...->Search 以放置可用于仿真的器件"  

哪个文件是 pspice 模板?  有没有更简单的方法导入模型?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是一种未解析的类似形式。  https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172781/lmr14050-q1-unencrypted-pspice-transient-model

    在中。 OLB 有多个组件。 我在上述主题"LMR14050SDDA_TRANS_"中使用了与用户相同的方法来获取上面的错误。 这似乎是因为它没有"pspice"符号、如图中的红色所示。 (上下文中包含)。  


    另在中。 OLB 为"LMR14050S_TRANS"。 这个我可以模拟此组件、但我收到以下错误"错误(ORPSIM-15461):X_U2的接口节点数不正确。"。 我假设这是因为它的引脚10为"Params:SS=1。 不确定为什么它具有引脚参数?

    为了方便起见、我正在使用 PSPICE for TI、我要使用的器件不在预安装的 TI 库中。 如有任何帮助,将不胜感激。 不知道导入和仿真为何如此困难。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Micahel、

    请给我们时间进行深入研究、并在星期三之前提供更新内容。  谢谢。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在上一个线程中遵循了 David Baba 的步骤、并最终能够进行仿真。 我想我的问题是、我创建了自己的 空白项目、然后尝试生成部件。 我很好奇为什么我不能这样做...

    但现在、我将仅编辑 zip 中提供的示例。