This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145-Q1:LM5145-Q1降压开关稳压器 IC 问题

Guru**** 2812605 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327307/lm5145-q1-issue-with-lm5145-q1-buck-switching-regulator-ic

器件型号:LM5145-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5145

晚上好!

此问题与 LM5145降压稳压器 IC 的负载测试有关。

我已经将电路设计为24V 输出电压和30A 输出电流。 出于负载目的、我已将10个168欧姆电阻器并联到降压转换器输出、它应消耗1.42A 的电流、但 IC 没有提供输出电流。 我们通过连接可用作电源的电子负载以及此时 IC 也消失的负载进行了检查。 您能告诉我发生此 IC 故障的原因、以及针对同一问题的可能解决方案吗?

同一电路的另一个问题是、它接受输入但不向 MOSFET 栅极引脚提供栅极脉冲。 我们认为这是一个组装问题、因为它是 QFN 封装 IC。 我们购买了焊锡膏并进行了组装、而且确实进行了无铅焊接另外、在这两种情况下、我们也面临着同样的挑战、即栅极脉冲不是来自 LM5145 IC。   您能告诉我发生此 IC 故障的原因、以及针对同一问题的可能解决方案吗?

请回答我的问题。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venu:

    如果出现这种情况、您能否检查 VCC? IC 可能已损坏、建议更换并重试。  我希望这个问题、如果您仍然遇到问题、请重新打开此主题、请阅读计算器表以帮助我了解您的要求、下面的链接、还请向我发送您已实施的原理图以进行检查。  谢谢。

    LM5145DESIGN-CALC 计算工具| TI.com

    希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好!

    感谢您的及时回应、先生。 在此回复中、我将附加计算 Excel 和原理图文件、以便更好地理解我的问题。

    同一 IC 还有我在下面提到的另一个问题。

    我已经将电路设计为24V 输出电压和30A 输出电流。 出于负载目的、我 已将10个168欧姆电阻器并联至降压转换器输出、它应消耗1.42A 的电流、但我们失去了 IC、而不是获得输出电流。 我们通过连接可用作电源的电子负载以及此时 IC 也消失的负载进行了检查。 您能告诉我发生此 IC 故障的原因、以及针对同一问题的可能解决方案吗?

    /resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/pastedimage1708583668314v1.png

    e2e.ti.com/.../LM5145_5F00_Calculations.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venu:

    我检查了您的设计、我看不到任何突出的、能够应对故障的东西。  您的布局如何?

    您是否遵循了数据表中提供的指导、如果未遵循、则可能 是导致故障的原因。  此外、请务必检查您已安装正确的值并且电路板上没有短路。

    基于数据表指南的布局概念。  

    希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时回应、先生。

    我将检查 PCB 的布局、看是否缺少任何指南。  

    请提供以下问题的答案  

    我已经将电路设计为24V 输出电压和30A 输出电流。 出于负载目的、我 已将10个168欧姆电阻器并联至降压转换器输出、它应消耗1.42A 的电流、但我们失去了 IC、而不是获得输出电流。 我们通过连接可用作电源的电子负载以及此时 IC 也消失的负载进行了检查。 您能告诉我发生此 IC 故障的原因、以及针对同一问题的可能解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venu:

    如果布局不佳且未遵循指导原则、则可能会导致器件出现故障。  除了噪声之外、不稳定还可能导致器件发生故障、例如在 FET 在此期间应处于关闭状态时打开 FET。  希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时响应先生、您能详细解释一下 LM5145 IC 的 FET 关断和栅极脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venu:

    在副标题下进行准确描述。 "同步降压转换器中的击穿"

    分析电源模块(TI.com)

    希望这对您有所帮助。

    大卫。