This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:Program srec:根据 srec 计算的指令闪存校验和与编程后从器件返回的校验和不匹配

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329063/bq27z561-r2-program-srec-instruction-flash-checksum-calculated-from-srec-does-not-match-checksum-returned-from-device-after-programming

器件型号:BQ27Z561-R2
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

尊敬的 BU 专家:

我们在 导入 SREC 文件时遇到此错误代码。  bqStudio 的版本为1.3.124。 该 SREC 文件是自定义的、但我们已尝试将其导入到另一个 芯片中、并且没有显示错误。  导入时是否存在任何其他可能报告此错误的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dillen:  

    您是否能够将默认 srec 上传至电量监测计而不会出现任何错误? 您能告诉我一下吗?  

    此致、  

    Jonny.